This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H:24V~80V 升压解决方案、可实现48V~80V 输出(低于48V 以保持48V、高于48V 旁路至输出)

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5156, LM51561H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971675/lm51561h-24v-80v-boost-solution-to-48v-80v-output-below-48v-to-keep-48v-above-48v-bypass-to-output

器件型号:LM51561H
主题中讨论的其他器件:LM5022LM5156

大家好、

我的客户正在寻找24V~80V 升压 解决  方案以实现48V~80V 输出(低于48V 以保持48V、高于48V 旁路至输出)。 输出电流< 1A。 我发现这里使用 LM5022很好。  我们是否还有其他建议解决方案( 例如、将 LM5156 与  偏置 引脚的电阻器配合使用)? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、他们可以考虑 LM51561H、因为功率不是很高。 他们需要为 IC 的偏置电源添加一个简单的线性稳压器(晶体管和齐纳二极管应该正常工作)。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

        您是否有电路的推荐图片?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请参阅这个。

    谢谢、

    银城