This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:TPS54J061选择

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061, TPS543620EVM, TPS543620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972198/tps54j061-tps54j061-selection

器件型号:TPS54J061
主题中讨论的其他器件: TPS543620EVMTPS543620

要使 TPS54J061在12V 输入电压下生成电压、请执行以下操作:

  • 0.95V 或1.03V (~2A 或更高)+/-30mV 容差
  • 1.8V (~3.5A 或更高)+/- 90mV 容差
  • 1.2V 等其他器件、要求不那么严格

 

这两个电源轨要求低噪声、线路和负载调节分别小于0.4%和<1.2%。

该器件的瞬态响应是理想的。  但是、考虑到最大值为95ns 的开关导通时间(t_on)、尤其是我们将12V 输入电压用作输入、您认为这是这些电源轨的合适选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daviel:

    TPS54J061可以满足这一要求。 尽管最大95ns 最小导通时间表明必须使用600kHz 设置、但1100kHz 设置也是正常的。 在恒定导通时间的情况下、所有达到最短导通时间的操作都会导致 FSW 下降、因为导通时间受到限制。 如果 FSW 开始受95ns 的最短导通时间限制、则 FSW 将降至~830kHz。 (0.95V/12V*1/95ns = 830kHz)

    如果需要更好地控制 FSW、从而使噪声更具可预测性、TPS543620可以正常工作。 它使用固定频率控制、因此具有一个用于设置 FSW 的振荡器。 TPS543620瞬态响应可能比 TPS54J061略慢、因为它使用固定频率控制。 然而、TPS543620能够实现高 Fsw、其最短导通时间非常短、可实现极高的环路带宽、从而实现几乎相同的瞬态响应。 TPS543620EVM 专为12V 至1V 转换而设计、因此可为预期的性能类型提供良好的基准。 EVM 上的两个电路都将1V 输出保持在+/-30mV 范围内、步长为3A。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Anthony