This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:SPICE 模型文件

Guru**** 2561110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970047/lm7480-q1-spice-model-file

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

团队、   

我们是否有 LM74800-Q1的 Spice 模型?(不是 PSPICE、我们希望进行 WCCA 测试)您能通过电子邮件帮助发送吗? 谢谢你。  

roy.chou@ti.com   

此致、 Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    如果您告诉我们您正在使用的仿真器工具、我们将能够更好地帮助您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我们希望进行 WCAA 测量。 我们需要能够执行波特图的 PSPICE 模型。(频率分析)

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我认为我们拥有的 PSpice 模型无法进行频率分析。 让我在内部检查一下这个、然后向您介绍这个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    有更新吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    对于任何 频率分析、您都需要平均模型。  

     我们为电源开关系列器件提供的 PSpice 模型为瞬态模型、不适用于执行频率分析。