This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-2:可通过 LM5050-2运行2个外部 FET 以降低热性能。

Guru**** 2575885 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2, LM74700-Q1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972238/lm5050-2-can-operate-2-external-fets-by-lm5050-2-to-reduce-thermal

器件型号:LM5050-2
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1LM7480-Q1

您好!

我的客户已使用 LM5050-2。 但是、与 LM5050-2连接的外部 FET 过热。 因此、他考虑并联使用外部 FET。 LM5050能否连接/驱动2个外部 FET?   请告知我们任何问题。

如果 LM5050可以连接2个 FET、您能否告知我们其他设计注意事项?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    是的、您可以将 MOSFET 并联以供高电流使用。

    唯一的问题是由于栅极电容增加、FET 的导通和关断时间会延迟。 如果您希望更快地打开和关闭栅极,可以考虑使用 LM74700-Q1、LM7480-Q1。  

    您可以参阅其他类似的 e2e 查询: