This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:可以#39;t 在 TINA-TI 中进行仿真、以实现电池恒定电流充电

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972269/lm317-can-t-simulate-in-tina-ti-for-battery-constant-current-charging

器件型号:LM317

当配置为恒定充电模式时、可以在 TINA 中为电池充电。

e2e.ti.com/.../Battery-charging.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lanhua、

    您提供的 TINA 仿真使用固定电压源作为"电池"。  是的、我意识到在 TINA 中它被标记为"电池"、但是您可以将此 Spice 元件视为一个充满电的电池、具有几乎零的源阻抗、它将电压反馈到线性稳压器中。  您需要的是一个能够模拟或近似于您的实际电池的电路。  有许多电池化学物质可供选择、因此您需要针对特定的电池化学物质研究合适的模型。

    谢谢、

    斯蒂芬