This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406:PWM 上升时 LED 电流波形的差异

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971480/lm3406-difference-in-led-current-waveform-at-pwm-rise

器件型号:LM3406

您好!

我想问您有关 LM3406的问题。
在更改 VIN 电压时检查 LED 波形时、会生成两种类型的 LED 波形、如下图所示。
这是 PWM 调光波形。 多个波形记录在图层中。
如红色箭头所示、电感电流波形的第二个峰值可能达到设定值或可能具有低峰值。
这样的波形差异的原因是什么?
(正常操作或噪音影响...)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    非常感谢您的提问。 我们将对此进行研究、并将在24小时内返回给您。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    您似乎在持久性模式下拥有示波器。  这很容易只是反馈环路上或 Vin 的 Ron 上的噪声。 它仍将达到正确的峰值电流、但看起来频率可能略有变化、或者由于噪声、瞬态响应略有不同。  与另一个峰值相比、导通周期看起来需要稍长的时间。   

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    请为我们附上您的原理图。  示波器捕获不包括其上的时基信息、因此请为我们提供该信息。  我们假设顶部波形的输入电压是正确的。  

    通常、当您在 PWM 电流时更改输入电压时、它将更改电流的 di/dt、这会导致电流出现不同的斜升时序。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    很抱歉、无法发布电路图。

    还有一点、我想问您一个问题。

    当电流达到设定的值时、会发生这种现象。
    我假设、如果确定已达到设定电流值的逻辑电路具有迟滞噪声抗扰度、则不会发生这种现象。
    是否可以就上述问题向我提供您的意见?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    在8.10页11中、最好是 PWM 调光、以免其低于开关频率的数量级、否则可能会出现混叠、这可能是一个问题、因为您不遵守此要求。

    如果不看您的原理图、我很难再评论这个主题。

    谢谢 Tuan