This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:在电池管理系统中使用 bq76200、bq76940和 bq78350时、FET 在执行 SC 测试时会在首次恢复时间后裸片

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972453/bq76940-fets-die-after-first-recovery-time-while-doing-sc-test-when-using-bq76200-bq76940-and-bq78350-in-battery-management-system

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200

您好;

我有一个昂贵的 BMS、其中包括 bq76200、bq76940和 bq78350 IC。 我的问题是、在进行短路测试时所有 FET 都在燃烧。 当 IC 尝试退出恢复模式时出现问题。 换言之,当发生 SC 时,FET 关断输出并等待5秒钟(bq78350恢复时间)。 之后、当 SC 条件仍然存在时、FET 会燃烧(短路)、保险丝会熔断。

我有7个 CHG 和7个 DSG 相关 FET、bq76200的 CHG/DSG 电阻为100欧姆。 bq78350 (ASCD)的保护级别处于最低级别。 (70us、176A)。  

如果您有进一步的兴趣、我可以分享原理图设计文件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 FET 的不同、此数量的 FET 可能具有非常高的电容。 FET 的导通速度可能不够快、或者 BQ76200可能会被拉至 UVLO 状态、从而使 FET 循环运行。 如果您有 预放电 FET、这可能会有所帮助(这需要启用 PDSG 引脚的 BQ78350-R2固件)。 您是否为每个 FET 使用单独的栅极电阻器? 根据 FET 电容的不同、电荷泵电容器也可能需要更大。  

    本应用报告介绍了如何并联使用多个 FET、这非常有用。 不确定您是否已看到: https://www.ti.com/lit/an/slva729a/slva729a.pdf

    此致、

    Matt