主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQ76200、
您好;
我有一个昂贵的 BMS、其中包括 bq76200、bq76940和 bq78350 IC。 我的问题是、在进行短路测试时所有 FET 都在燃烧。 当 IC 尝试退出恢复模式时出现问题。 换言之,当发生 SC 时,FET 关断输出并等待5秒钟(bq78350恢复时间)。 之后、当 SC 条件仍然存在时、FET 会燃烧(短路)、保险丝会熔断。
我有7个 CHG 和7个 DSG 相关 FET、bq76200的 CHG/DSG 电阻为100欧姆。 bq78350 (ASCD)的保护级别处于最低级别。 (70us、176A)。
如果您有进一步的兴趣、我可以分享原理图设计文件。
谢谢你。