This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:针对1.1V 输出电压、>30mA LDO 的建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS7A03, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972427/tps7a05-recommendation-for-1-1vout-30ma-ldo

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: TPS7A03TPS7A02

尊敬的 TI:

 此处、我们需要 LDO:

Vin=1.8V、Vout=1.1V、Iout>30mA、Vout_RIPPL<30mV。 成本敏感型。

我推荐 TPS7A0511PDQNR。 由于推荐、不确定它是否是最合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iq 越低越好、小于1uA 就越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    TPS7A05 -特别是 TPS7A0511PDQNR、目前是我们对低 Iq 器件+ 1.1V 的最佳建议

    如果您的客户可以将 VOUT 更改为更高或更低的值(1.2V 或1V)、那么我建议使用下一代 TPS7A03或 TPS7A02。

    目前尚未计划为这些器件提供1.1V 电压、但将来可能会提供此电压。

    此致、

    Wilson