请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25619 大家好、
有些问题需要您的帮助、请提供建议、谢谢。
关于 BC1.2、器件将判断主机是否可以支持1.5A、然后通过500mA 或大电流充电。 正确吗?
如果使用 bq25619、我是否可以默认设置大充电电流、没有检测主机、并使用 DPM 来控制它? 工作正常吗?
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.