This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:bq25619

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972490/bq25619-bq25619

器件型号:BQ25619

大家好、

有些问题需要您的帮助、请提供建议、谢谢。

关于 BC1.2、器件将判断主机是否可以支持1.5A、然后通过500mA 或大电流充电。 正确吗?

如果使用 bq25619、我是否可以默认设置大充电电流、没有检测主机、并使用 DPM 来控制它? 工作正常吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    BQ25619不支持 BC1.2检测。 相反、BQ25619采用 PSEL 引脚在启动时设置输入电流限制、直到主机控制器可以通过 I2C 在 IINDPM 寄存器中设置输入电流限制。

    在没有主机的情况下、PSEL 引脚设置 IINDPM 限制、VINDPM 保持在默认值4.5V。

    此致、

    Ricardo