This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:能否查看 BQ25886的原理图?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886EVM, BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972231/bq25886-could-you-review-schematic-for-bq25886

器件型号:BQ25886

您好、TI 专家、

我们参考 BQ25886EVM 来设计电路。  我想通过应用输入电流优化器(ICO)来限制输入电流3A。 (D+短接至 D-)

充电电流设置为1.5A。

您能否查看 BQ25886的原理图?

e2e.ti.com/.../_2800_BQ25886_2900_EMSONIC_5F00_0120.pdf

谢谢!

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    原理图上的一些注释:

    1、REGN 电容的最小值为4.7uF、考虑到直流偏置效应、最好是额定电压为16V。

    SYS 上建议的最小电容为44uF、因此两个22uF 并联、同样至少为16V、额定直流偏置效应。

    3.我建议为 PMID 上的附加电容(在数据表中标记为可选)添加至少一个封装。  该器件对输入线路阻抗很敏感、因此需要额外的电容来降低电感。  还建议在 VBUS 上增加电容。  这些电容器需要尽可能靠近 IC PMID 和 GND 引脚放置。

    4./CE 引脚接地电阻显示为 NC。  如果您希望充电器始终在充电模式下运行、则电阻应为0欧姆。

    此致、

    Jeff