This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH05050W:ESS 期间在负电压下经常出现故障

Guru**** 2553430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971985/pth05050w-frequent-failures-observed-at-negative-voltages-during-ess

器件型号:PTH05050W

在经过验证的设计中、使用了 PTH05050WH。当我们使组装的 PCB 进行热循环[-30至55度]时、该组件在负温度下经常发生故障。 当 PCB 恢复到室温时、此 IC 不会恢复。它会在故障条件下产生0v、有时 甚至超过所需的电压。请提供解决问题的指南。设计中使用了陶瓷电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您能否分享有关热应力测试的更多详细信息?  PCB/IC 是在温度变化期间通电还是无偏置?  是否存在湿度、在温度变化期间可能会凝结、或者测试前是否已干燥环境?

    如果断电然后重新接通电源、模块是否正常工作、或者模块是否出现永久性损坏?

    这种行为是否发生在多个模块上、或者仅测试了1个模块?

    您能否在热应力之前、期间和之后发送原理图和任何波形?  您可以在此处发布或在"对话"中将其发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡中使用3个 IC 生成1.5、2.5和3.3V 电压、以提供 FPGA 和 CPLD。(由于限制、我无法共享原理图)

    在 ESS (热循环)(-30至55度)期间、PCB 通电至 Out the cycle.卡消耗1.3A 电流。当它在负温度(-10至-30)下发生故障时、消耗的电流降至0.2至0.6A。

    组件以随机方式永久发生故障。在3张卡中观察到。IC 的批次详细信息为831197v 和2c1202v。

    注:

    1、3张卡受 ESS 的限制、所有3张卡都因该组件而出现故障。

    更换组件后,卡开始工作。

    2.按照步骤,在 ESS 之前,将完全干燥热处理室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Karthik 设置的详细介绍。

    在保持相同的低温下工作是否正常?  即导致问题的是温度水平还是温度变化?

    通过单击页面右上角的对话气泡、您可以通过私人消息与我共享任何内容。  是否允许这样做?

    如果可以、您只需共享3x PTH 模块的原理图并列出输出总线上的所有输出电容器器件型号。  总电容很重要、而不仅仅是 PTH 模块附近的电容。