请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 您好,团队
我们希望通过 EDV0 12的动态计算来实现电池容量自学习的功能,但是在 EDV 动态计算的寄存器标志被置位后,自学习是不可能的。
目前可以使用固定 EDV 进行自学习
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,团队
我们希望通过 EDV0 12的动态计算来实现电池容量自学习的功能,但是在 EDV 动态计算的寄存器标志被置位后,自学习是不可能的。
目前可以使用固定 EDV 进行自学习
您好、Nick、
感谢您的回复、请检查附件。