This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070A

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970883/ucc28070a-ucc28070a

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: PMP40261

我们正在使用您的 UCC28070A 开发1200W 电源。 电源采用无桥 PFC 结构。 在某些交流输入条件下(85.8Vac、104.3Vac、118.2Vac 等)、满载条件下存在一些不稳定的交流输入电流、最坏的条件是大约85.8Vac 和满载条件、但83Vac 和87Vac 条件变为正常状态。 将交流输入调整为104.3Vac 和118.2Vac 条件时、也会突然出现不稳定(<0.5s)、但会立即变为正常状态。 施加半负载时、不再有明显的不稳定电流。 我们看到交流输入电压和 UCC28070A 的 VINAC 引脚5之间存在大约500us 的相位差、不确定这是否是一个问题。 我们还将200us 的死区时间(禁用 PFC 栅极驱动器)设置为交流过零持续时间、不确定这是导致问题的原因。 随附的文件显示了原理图和相关波形、请帮助研究。 提前感谢!e2e.ti.com/.../AC21302LF--PFC-UCC28070-schematic-and-waveform-comparison.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E2E 用户

    您发布的问题正在分析中、请在下星期一之前回复。

    YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E2E 用户、

    请确保 vinac 电阻分压器与 Vsense 电阻分压器相同。

    第二、检查控制器是否在低压线路满载条件下触发功率限制功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

            我们已经在 VinAC 和 Vsense 之间保持了相同的分压比。 此外、由于83Vac 正常、甚至75Vac 仍可加载、因此不存在功率限制问题。

            当问题出现在特定交流输入电压点时、 控制 IC 内部是否存在某个阶跃增益设置? 在某些临界交流输入电压条件下、它会由于增益迟滞而变得不稳定? 我们尝试将 Vinac 上的分压电阻器更改为稍微不同的值、然后不稳定的交流输入电压也会发生一些变化。

            感谢您的进步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:4537791、

    如果您看一下 Vinac 和交流电压、则在电流失真期间会出现非常高的尖峰、请仔细确认这里出现尖峰的原因。

    不幸的是、放大后、我可以清楚地看到原理图。

    在数据表第21页 的7.3.10段中、有一个用于前馈函数的表1。 您可以参考它来查看它是否与您的失真相匹配。

    此外、您还可以增大 VINAC 引脚滤波电容以查看其是否正常工作。

    我还建议您参考 PMP40261。

    www.ti.com/.../PMP40261