This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM185QML:最大额定值数据

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM185QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971866/lm185qml-maximum-ratings-data

器件型号:LM185QML

客户根据最大额定值进行长期可靠性降额分析。 器件是 LM185BWG/883。

1、在数据表的第一页中、说明它可以提供高达5.3V 的输出。 但是,在“绝对最大额定值”部分中没有任何说明。

2.请澄清 LM185可提供的最大电压是多少、即标准电压基准配置中 R1/R2电阻分压器的总电压、然后再面临性能下降或损坏的风险?

在某些情况下、我们使用它来提供5.0输出。 在这种情况下、是否存在任何长期精度、稳定性或故障问题?

4.有关降额标准 ECSS-Q-ST-30-11C 的术语问题:将 LM185QML 描述为“(并联)稳压器”是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我可以为您提供帮助。

    1/2。 没错。 请使用5.3V 作为最大值、因为 EC 表中没有超出该值的特性。

    3.不存在问题,因为它在建议的工作条件下运行。

    正确的、LM185是一款并联电压稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加问题、

    在数据表的第2页、它显示了一个用于保护的6.3V 齐纳二极管。

    如果最大电压为5.3V,那么在5.3和6.3V 之间会发生什么情况?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我们没有数据表中的绝对最大值。 5.3V 是用于绝对最大值的一个很好的值、因为数据表表明它是它应该被偏置的最大值。 由于器件的使用寿命、我们没有关于器件在5.3V 至6.3V 电压区域之间所承受应力的信息。