This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:负载调节

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972055/tps562201-load-regulation

器件型号:TPS562201
主题中讨论的其他器件: TPS562208

大家好、  

好的、我们收到了客户的查询、并希望确认 TPS562201的负载调节情况。 下面是查询。

"

我觉得难以理解数据表中显示的图8-3负载调节。 这是12V 时的负载调节、它显示了负载增加时的电压比。 例如、其他 IC 具有0.4%的负载调节规格、但图8-3看起来、当负载为"0"时、负载调节为1.8%、当负载为2A 时、负载调节为-0.5%。 问题的答案。

TPS562201的负载调节规格是什么。

2.如何改善 TPS562201的负载调节

"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    对于大多数应用、可接受±2%的负载调节。 从图8-3中可以看到、TPS562201在轻负载时的输出电压稍高(高达1.8%)、因为它在脉冲跳跃模式下运行、从而在轻负载运行期间保持高效率。 如果客户更喜欢更好的负载调节性能、而不是很关心轻负载下的效率、则可以推广 TPS562208、其输出电压仅比轻负载下的设置值高0.5%。

    Jared、

    此致