This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:输出电容。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972001/tps563201-output-capacitance

器件型号:TPS563201

大家好、

我想知道输出电容。

我的客户希望使用添加630uF (铝电解电容器)、因为它是瞬时电源故障的测量方法。
它可以使用吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    这里的瞬时电源故障是什么意思? 请提供一些详细信息吗?  

    TPS563201 µF 的输出电容值范围为20 μ F 至68µF μ F。 较大的电容器可能会导致 LC 滤波器的双极点远离 D-CAP2引入的高频零点、因此 可能会威胁稳定性。 此外、680uF 铝电解电容器通常具有较大的 ESR、这必须增加输出纹波。  如果您可以提供原理图、我可以帮助您进行进一步分析。  

    Jared、

    此致