请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54302 你(们)好
您能否告诉我高侧 FET 关断和低侧 FET 导通以及低侧 FET 关断和高侧 FET 导通之间的死区时间?
死区时间内 SW 节点上的负电压(大约-0.6V)是在50ns (绝对最大值、瞬态时间)内测得的。
我想、这些负电压是死区期间的内部操作。 因此这不是问题、因为它不是外部施加电压。 正确吗?
此外、波形上的死区时间是否正常?
谢谢
穆克