This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:SW 节点绝对最大值与安培;死区时间

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972295/tps54302-sw-node-absolute-max-dead-time

器件型号:TPS54302

你(们)好  

您能否告诉我高侧 FET 关断和低侧 FET 导通以及低侧 FET 关断和高侧 FET 导通之间的死区时间?

死区时间内 SW 节点上的负电压(大约-0.6V)是在50ns (绝对最大值、瞬态时间)内测得的。

我想、这些负电压是死区期间的内部操作。 因此这不是问题、因为它不是外部施加电压。 正确吗?

此外、波形上的死区时间是否正常?

 

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常死区时间约为10ns。 您可以参阅波形下面的内容。

     对于 SW 节点的绝对最大额定值、 数据表中的这个最小电压额定值实际上是一个直流额定值、这意味着如果在开关运行期间从输出电感器以外的源向 SW 节点施加低于–0.3V 的恒定电压、则器件可能会损坏。

    您还可以从应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf 中找到详细说明

    BRS、

    年轻