This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:禁用 ILIM 引脚

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971300/bq25896-ilim-pin-disabled

器件型号:BQ25896

您好!

我正在尝试了解 bq25896的输入电流限制工作原理、更具体地说、当您通过将 REG00-EN_ILIM 位清零来禁用 ILIM 引脚时会发生什么情况。

在9.2.3.3下、显示"无论输入电流优化器(ICO)启用或禁用、充电器输入电流始终受 IINLIM 寄存器或 ILIM 引脚的较低者的限制。"

在9.2.12下、它显示"ILIM 引脚功能可通过将 EN_ILIM 位设置为0来禁用。 当引脚被禁用时、输入电流限制功能和监控功能都不可用。'

一般来说、bq25896似乎是一个不错的选择、但数据表可以进行彻底的改进。 例如、"ILIM 上有一个额外的硬件引脚来限制 ILIM 引脚上的最大输入电流。" 和"该器件将 ILIM 引脚电压调节为0.8V。如果 ILIM 电压超过0.8V、则该器件进入输入电流调节"?

在第一种情况下、显然不需要限制 ILIM 引脚输入电流、在第二种情况下、ILIM 电压似乎被钳位在0.8V、 因此、在高达该电压的情况下、您可以通过外部 ADC 读取输入电流、而在0.8伏以上时、它处于稳压状态。 然而,这些语言上的缺陷使得难以在其他方面解释/信任案文。 将 REG00-EN_ILIM 清零是否会完全禁用输入电流限制(包括可由 REG00-IINLIM 位设置的限制)? 如何将其与"如果 ILIM 引脚短路、则输入电流限制由寄存器设置。"相结合? 在后一种情况下、没有用于测量电压的电阻器、因此输入电流限制不能依赖于 ILIM 引脚?

请您澄清一下吗?

此致

Niclas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niclas、

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿发布此类非回复。 我仍然需要一个真正的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niclas、

    当 EN_ILIM 位为0时、

    1. 实际输入电流限制由 IIINLIM 寄存器位设置。

    2. ILIM 不能用于监控输入电流。

    谢谢、