This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:ICO 输入电流优化

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971311/bq25896-ico-input-current-optimization

器件型号:BQ25896

您好!

我正在针对 bq25896进行设计、并尝试了解是否/如何正确使用 ICO 功能。

成品是带有锂离子电池的手持仪器。 我预计它将通过各种 USB 电源进行充电。 其中一个充电器是随仪器一起销售的交流/直流 USB C 连接器充电器(因此正确报告最大电流(3.0A))。 另一种是具有集成电阻器的 USB A 型至 USB C 型电缆、该电阻器可正确报告最大电流(500mA)。 除了这些官方支持的电源外、用户还可以使用任何带有 USB C 连接器的 USB 电缆为仪器充电/供电。 在这种情况下、我假设根本不报告最大电流、或者发现报告的值不正确。

(AFAIK、带有一个 USB C 连接器、下行器件(充电器或者 PC)通过标准化电阻分压器值(500mA、1.5A、或者3.0A)来报告最大电流。)

我已经阅读了 bq25896数据表并浏览了 ICO AN (SLVA812C 通过具有输入电流优化功能的适配器获取最大功率)、并想让您得出我的结论;ICO 功能在与交流/直流充电器配合使用时是否最有用? 我是说、PC USB 端口可能由更强大的5V 电源轨供电、因此我们可能会熔断 PC USB 端口保险丝或使 PC "电源轨"过热、直到它下降到 ICO 检测到它?

换言之:在我上面描述的情形中、如果报告的最大电流不正确、是否应将 ICO 的使用减少到第二行保护? 而不是第一线检测机制来检测最大电流?

此致

Niclas