This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:在2W 下具有高效率的 PoE

Guru**** 2529430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972118/tps23758-poe-with-high-efficiency-at-2w

器件型号:TPS23758

大家好

我的客户有一个应用、他们希望在2W 的功率水平下实现 PoE。

例如、通过查看 TPS23758、他们发现2W 时的效率相当低。

您能否指向另一个器件或另一个在2W 下具有更高效率的解决方案?

谢谢、致以诚挚的问候

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要更改变压器、以优化为2W

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢您的快速回复以及通过单独的电子邮件提供的其他信息、这非常有帮助。

    因此、如果客户希望使用现成的变压器、他可以查看输出电源参考设计列表:

    例如

    PMP9068  

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    … 经过滤波的设计列表链接:

    www.ti.com/.../reference-designs.html