This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2481:能否在高电压应用中使用电压/功率监控器?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2483, TPS2481, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971513/tps2481-can-i-use-voltage-power-monitor-on-high-voltage-application

器件型号:TPS2481
主题中讨论的其他器件:TPS2483LM5066

您好、TI 专家、

现在、我的客户正在检查其器件的热插拔 IC。

-应用:移动电话中继器的电源

-电源规格:+53V,最大2A

-所需功能:I2C 通信、电压/电流/功率监控

首先、他们考虑了 TPS2483、但他们需要在高侧模式下实现电压/功率监控功能。 但在数据表的第28页上、他们说"在这种配置中、电压和功率监控会丢失。"

我搜索了其他 IC、TPS2481。 起初没有关于"不能使用电压/功率监控器"的内容。 但我需要您的确认。

TPS2481能否在高电压应用中使用电压/电流/功率监控器?

2.我还发现了 LM5066、我可以在如此高的电压上使用电压/电流/功率监控器吗?

TPS2481和 LM5066之间有何差异? 我发现 LM5066比 TPS2481昂贵得多。 但是、使用 TI 网页上的"比较"按钮时、我找不到太大的区别。

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    LM5066是80V 推荐电压、100V 绝对最大电压支持器件、因此比 TPS248x 系列略贵。 我建议使用 LM5066、因为与基于 TPS248x 的解决方案不同、LM5066需要额外的组件

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    感谢你的答复。

    实际上更重要的是、这些组件支持如此高的电压/电流/功率监控器。

    TPS2481是否支持高电压上的电压/电流/功率监控器?

    2. LM5066是否支持高电压上的电压/电流/功率监控器?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    只有 LM5066可在 高电压下提供电压/电流/功率监控器

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    您能否推荐 LM5066以外的其他 IC?

    条件如下:

    -高电压(超过50V)上的电流/电压/功率监控器

    -支持 I2C 通信

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我们只有 LM5066 可支持50V 的数字接口。

    使用 LM5066时有任何问题?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们只是检查每个 IC 的规格。 除了价格之外、没有其他问题。

    如您所知、LM5066的网络价格要贵得多、几乎比 TPS2483高3倍。

    无论如何、如果我们在使用另一篇帖子时遇到其他问题、我将编写一些内容。 感谢您的支持。

    此致、

    Chase