This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:智能电池充电器

Guru**** 2384640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971923/tps40057-smart-battery-charger

器件型号:TPS40057

我想使用 PMP5306为我的电池组设计智能电池充电器。

但16.8V 时、我的充电电流为42安培。 您能否建议修改 PMP5306以实现更高的充电电流?

如果您可以提供 PMP5306的设计文件、也会有所帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在以下位置查找相关信息、包括硬件原理图、软件源代码下载链接:

    对于 参考设计中的 TPS40057器  件、如果您需要输出更大的电流、则需要考虑 MOSFET 和 TPS40057的额定值和功率耗散。 您可以参阅其数据表上的8.1.6和8.1.7部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我要感谢您的回复。

    感谢您参阅第8.1.6节和第8.1.7节。

    关于设计文件、pdf 中没有布局设计指南、原理图也不是很清楚、我希望使用 Altium 文件。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 PDF 内容摘要上找到下载链接、也可以粘贴:

    原理图下载很清晰、还包含 BOM 和光绘文件。 这些应该足以构建/组装参考设计。 谢谢。