This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:规格检查

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971871/lm5066-spec-check

器件型号:LM5066
主题中讨论的其他器件:LM5060

你(们)好  

我的客户需要70A 的应用
LM5060上是否可以并联四个 MOSFET?
这种应用是否可行

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    是的、LM5066可以驱动四个 MOSFET。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、 Rakesh

    抱歉、LM5060不是 LM5066、也可以

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    LM5060还可以驱动四个 MOSFET

    此致、Rakesh