This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069-2未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 A)-参数?

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972084/lm5069-lm5069-2-unencrypted-pspice-transient-model-package-rev-a---parameters

器件型号:LM5069

您好!

在 LM5069-2_TRANS.lib (以及-1_TRANS.lib)中、我可以找到2个参数:"+参数:Rsense = 0.008 Rpwr = 56k"

为什么需要这些参数? 分流电阻器和另一个电阻器应是不属于 IC 的外部电阻器。  (我实际上正在尝试使用 LM5069模拟热插拔条件)。

BR、

Thomas Lechner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas Lechner、

    欢迎使用 E2E!

    这些组件值被视为在内部计算功率限制和电流限制阈值的参数。 当您在原理图中更改并运行仿真时、会更新这些内容。

    此致、Rakesh