This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:数据表确认

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971938/bq79616-q1-datasheet-confirmation

器件型号:BQ79616-Q1

您好、专家、

在客户方面使用了 BQ79616-Q1。 但需要确认数据:

对于主 ADC、每个输入需要8us 的测量时间、总时间为192us。 但在下面的描述中、它提到所有测试都需要2s 才能完成。 这是否意味着温度和电压测量需要大约1.8秒才能完成? 您可以为我们查看一下吗? 谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松镇

     二进制补码是"二进制补码是对二进制数的数学运算、是一个基数补码的示例。 它用于计算有符号数字表示法"如果您不熟悉对寄存器/位进行二进制补码转换、请在线研究此方法。 这并不意味着秒。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vogt、

    感谢您的反馈。 我会将其转发给客户。