This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780EVM-002光绘文件

Guru**** 2566955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782EVM-030, UCC28780EVM-002, UCC28780, UCC28782, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969228/ucc28780-ucc28780evm-002-gerber-files

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:UCC28782EVM-030、、 UCC28782UCC28070

Jade

对困惑表示歉意。

如前所述、SLUUB08A.pdf 文件 具有每层布局和布线的 PDF 格式。

此参考设计可能还具有真正的光绘文件、用户可以在光绘查看器中查看/编辑。

CLD 请将其放入 EVM 设计文件夹或通过电子邮件发送给我!

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin

    Jaden 已经在另一个线程中向您提供了该文件。 您对该文件有任何疑虑吗?

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/967515/3580869#3580869

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云生:

    是的、我们查看了 Jaden 发送的文件。

    扩展名为.7z 的文件适用于 UCC28782EVM-030板。 并且其 PCB 文件确实在线。

    但是。

    我们的目标是 UCC28780EVM-002、  

    我们可以从该 EVM 网站获取的唯一文档是 SLUUB08A.pdf、所有路由/放置文件都位于 pdf 中。  

    您是否愿意为此 EVM 发送.7z? 即使是 odb++也可以。  

    感谢您关注并努力将此特定文件取出。

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    在服务器中找不到光绘文件、我无法为您提供更深入的 UCC28780帮助。  

    现在、我们推广 UCC28782而不是 UCC28780。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云生

    Thnx 试图找到 Gerber……

    幸运的是、有人几个月前在论坛中提供了一个链接、我们现在正在使用该链接。

    BTW:我们今年将在某个时候更改为 UCC28782、但我们必须 交付具有 UCC28780的器件。

    UCC28780仍然是一款有效的控制器、对吧?

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    如果有可能更改为 UCC28782、建议更改为 UCC28782、即使 UCC28780是有效的控制器也是如此。

    与 UCC28782相比、使用 UCC28070时、您可能需要更多的设计工作量。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云生

    感谢您提出更改建议。

    让我来探讨一下如何操作。  

    我们有2个使用 UCC28780的评估套件-- 1个用于 MOSFET,1个用于 GaN。

    我们能否为 UCC28782利用 GaN EVAL 布线?

    -robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin

    UCC28782无法利用 UCC28780EVM 布线、因为 UCC28782具有不同的封装、而且是全新的设计。

    云生