This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:UCC25600如何处理大增益?

Guru**** 2516910 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970554/ucc25600-how-ucc25600-handle-large-gain

器件型号:UCC25600

UCC25600的频率范围为40~350kHz、那么启动情况如何? 它固定在350kHz?

此外、如果 LLC 增益范围过大、则频率限制是不够的。 但在芯片中、PWM 或突发模式不可用。

那么、我们如何通过芯片处理这种情况呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Fleming

    芯片中有突发模式、芯片中没有 PWM 模式。 下面是相关说明。  

    40kHz 是最小开关频率功能、您可以对高于40kHz 的最小开关频率进行编程、但不能对低于40kHz 的最小开关频率进行编程。  

    与350kHz 最大开关频率功能相同、 当控制环路要求开关频率高于350kHz 时、栅极驱动器被禁用、功率级停止开关。 当输出电压下降时、控制环路开始要求开关频率低于330kHz、栅极驱动器恢复、功率级再次开始供电。 这允许调节输出电压。 通过将最大开关频率限制为小于350kHz、可以轻松禁用此突发模式。 这样、控制环路永远不会要求高于350kHz 的开关频率、并且不会发生突发模式运行。

    云生