This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 有源钳位250W 的设计评审...

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970863/ucc2897a-design-review-for-ucc2897a-active-clamp-250w

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC27511

尊敬的 Sirs:

如果250W 有源钳位设计有任何问题、您可以帮助查看原理图吗?

谢谢。

设计规格。

========================================================================

AC19.2V ~ 31.2V (Vnom = AC24V)

PFC 升压至60V

直流输出12V/21A

========================================================================

正向变压器

  • 隔离变压器:

PQ3220/NP :NS:Naux=4Ts:2Ts:2Ts/LP:13.5uH

不适用(匝數比):2.

  • 次级侧储能电感器:

-N1^2*AL = N1^2 * 7310n = 13.33uH = N = 3.3T 使用 4T

PQ3220 (AL = 7310) /13.33uH /20T


 ===================================================================================

  1. 请帮助检查规格。 所有 PQ3320 (内核 PC40)的性能是否正常?
  2. CS (如何计算 CT/如何 计算辅助电感器?
  3. 电路原理图有任何问题吗?

e2e.ti.com/.../2476.UCC2897A_5F00_SLUC662_5F00_12V_5F00_21A.xlsx

e2e.ti.com/.../1016.BT_5F00_forwad--DC12V_5F00_21A--for-250W.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    大多数情况下、您所描述的设计规格都适用。 唯一的意见可能是有关使用 UCC27511栅极驱动器 IC 的问题。 您所示的每个驱动器在 VDD 上仅具有0.1uF 的电容、但您要驱动并联 MOSFET、初级 MOSFET 上的栅极电荷很可能为~70nC、SR 上的并联组合的栅极电荷很可能为~90nC。 我建议将两个电容器并联、如下所述。 此外、您还可以考虑为所驱动的每个 MOSFET 使用专用栅极电阻器。

    祝您好运、感谢您通过 E2E 进行连接、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的回复!

    客户将添加与 VDD 并联的电容。

    另外、请帮助检查 TR700和 L706附加文件的设计是否有任何问题。

    此外、对于原理图中的 T701规格、您能否帮助为客户提供建议?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../TR700.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    L706-708是现成的通用指示器、可通过更改其值轻松进行调整。 更大的电感器可实现更低的交流纹波电流、更大的直流损耗、更小的电感器可实现更大的交流纹波电流、更少的直流损耗。 PQ3230自定义正向变压器计算看起来正确、但变压器(自定义磁性元件)通过迭代进行了优化。 您可能需要修改匝数比、更改绕组结构、导线类型等-变压器的结构比正确计算更为重要。 T701是 CS 变压器、但安装 T701时请勿安装 R722。 R722是 T701引脚8-7的绕组上的短路。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复。

    但是、客户仍然需要您的帮助来建议解决方案/组件规格。 更确切地说!

    1. L706~L708、客户将采用 PQ3220进行设计、您能不能帮助提出匝数比 L 值以供参考?

    2.对于 T701、尚未确定导线类型! 但是、您是否还可以帮助建议匝数比 L 值?  

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    尝试通过 SLUA535A 读取...具体而言:

    1. 第4.1.1节:输出电感器
    2. 第4.2节:变压器
    3. 第4.6节:电流感应变压器

    输出电感器和电流感应变压器是现成的直接组件、可从您喜爱的磁性元件供应商处购买或销售。 变压器将是定制的、因此您需要自己进行设计(铁氧体磁芯、线圈、导线)、或者您可以提供详细规格并与愿意提供样片的定制磁性元件供应商合作。 TI 关注的是半导体、因此我们通常不推荐一家磁性元件供应商而不是另一家、但如果您查看我们的 EVM 用户指南、您将看到我们选择的供应商的名称。

    祝你好运、

    Steve M