This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:高电压输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971986/ucc28600-high-voltage-output

器件型号:UCC28600

大家好、团队成员。

我正在设计一个输入为70~150V、输出电压为120V 的隔离式转换器作为反激式电路。

我想使用 UCC28600。

然而、根据 TI 的 WEBENCH、输出电压被限制在最大48V。

有原因吗?

此致、

光云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kwangwoon、

    尽管我不知道为什么 WEBENCH 会限制输出电压范围,但我相信 UCC28600可以支持设计输出电压为120V 的隔离式电源。

    谢谢。