This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:在 DCP 自动模式下连接 BC1.2便携式设备时

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971895/tps2549-when-connecting-a-bc1-2-portable-device-in-dcp-auto-mode

器件型号:TPS2549

您好!

我想问您有关 DCP 自动模式的问题。
当连接 BC1.2便携式设备时、我认为当便携式设备被连接时、2.7V 电压将被施加到便携式设备的 D+和 D-引脚上。
在将此电压施加到便携式设备侧的引脚上时、TPS2549如何识别 BC1.2便携式设备已连接?
我不知道硬件是如何工作的、因此如果您能告诉我、那将会很好。
此外、如果您有此连接的时序图、请提供。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接的器件负责枚举、并使用 D+/D-线路进行一次侧和二次侧检测。 BC1.2 DCP 将 D+/D-线路短接在一起。 分压器3将向 D+/D-线路施加2.7V 电压。 除法器3和 BC1.2 DCP 是两种不同的模式、除法器3是一种专有标准、不包含在 BC1.2中。

    我强烈建议从 USB-IF 中查看 BC1.2规范。 USB-IF 决定了所有 BC1.2模式遵循的时序和枚举。

    谢谢、

    Emma