This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:OCP 问题:Vo 返回错误值

Guru**** 2513615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971532/lm5141-q1-ocp-issue-vo-return-to-error-value

器件型号:LM5141-Q1

12V 输入至3.3Vo 设计:

我使用电子负载并将其设置为 CC 模式 以执行 OCP 验证。

我在2A 至断续 OCP 之间缓慢增加负载,然后 消除负载(返回空载)-->但   Vo 变为5V??

如何解决此问题?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    请为此设计发送完整的 LM5141-Q1 Excel 快速入门文件(该文件可在产品文件夹中找到)。

    我注意到 Infineon 的 IAUC FET 具有4.2V 米勒平坦区(请参阅 FET 数据表中的图15)。 相对于5V 栅极驱动电压而言、这是非常高的、可能会导致足够的导通。 请更改为较低的阈值 FET 并重新测试(例如、使用与高侧 FET 相同的器件、因为这也具有很低的 Rdson)。

    此外、您还需要在3.5uH 电感器之后进行一些阻尼。 使用电解电容(CDAMP = 4 x Cin 陶瓷、降低铭牌 上的电压值)和串联电阻= RDAMP = SQRT (Lin/Cin)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们通过邮件进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eddie。

    我将关闭该线程。

    此致、

    Tim