This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3985:最低输入电压

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971726/lp3985-minimum-vin

器件型号:LP3985

数据表的第7节规定:

7.4器件功能模式

7.4.1在 VOUT (目标)+ 0.3V≤VIN≤6V 下运行该器件在输入电压等于或超过 VOUT (目标)+ 0.3V 时运行。在输入电压低于最小 VIN 要求时、器件无法正常运行、并且输出电压可能无法达到目标值。

7.4.2 μA EN 引脚运行如果 EN 引脚上的电压小于0.4V、则器件被禁用、并且在这种状态下关断电流不超过1.5 μ A。 将 VEN 提升至1.4V 以上可启动器件的启动序列。

这有点令人困惑。 这是否意味着、如果使用 EN 引脚且电压高于1.4V、则 Vin 要求不适用? 它们是两个独立的使能模式吗? 不清楚。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、第10页的性能特性曲线(例如)显示了 Vin=Vout+0.2V 时的特性。 这似乎与0.3V Vin 要求相矛盾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    0.4V 电压是使能端作为"关断"值读取的最大保证值-与输入无关。  

    1.4V 电压是使能端读作"导通"值的最小保证值-无论输入如何。

    建议将使能电压保持在使能值或低于使能值。

    但是、VIN 设置为2.5V 或 VOUT (nom)+负载电流的额定压降电压。  

    我们的数据表中使用的 Vin 标称值为 Vin = Vout+0.3V。 但功能输入电压可能低于该值。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Juliette

    那么、语句:

    7.4.1在 VOUT (目标)+ 0.3V≤VIN≤6V 下运行该器件在输入电压等于或超过 VOUT (目标)+ 0.3V 时运行。在输入电压低于最小 VIN 要求时、器件无法正常运行、并且输出电压可能无法达到目标值。

    我的解释是"Vin 必须>= Vout (target)+0.3V"、这意味着如果不满足条件、稳压器可能根本无法开启。 您能否确认情况并非如此?

    我有一个应用、LP3985 5V 器件由5.37V 电源(5.22V-5.48V)供电、其5V 典型负载为50mA、最大值为~ 85mA。负载可在低至4.5V 的电压下工作。 我希望、如果输入电压变得很低、稳压器将作为具有一些压降的饱和开关运行、并且根据定义、它不会作为"稳压器"运行、但仍会像开关那样传导电流。 我是对的吗?

    此致、Charlie

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、  

    你是对的。 您似乎在数据表中发现了一个错误、我已经记下了该错误。  

    100mA 时的 VDO 约为70mV、因此您需要 Vin >= Vout+70mV。

    在压降情况下、LDO 的行为类似于开关、VOUT 跟踪 VIN。 当器件从压降模式转换为线性模式时、输出将过冲、因为导通元件处于其最小电阻点。  

    最棒的

    Juliette