This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:时间分辨率和精度

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972134/bq35100-time-resolution-and-accuracy

器件型号:BQ35100

大家好、

你好。

我们的客户 希望使用此器件来测量一次电池 LiSOCl2的电荷累积。  

该电池正在为电流消耗曲线非常复杂的器件供电。
该器件的电流消耗范围为4uA 至400mA。 它可能需要几秒或几毫秒的时间。 电流突发持续时间非常短、有时甚至高达20ms。

他们不确定 BQ35100中的库仑计数器是否具有足够的时间分辨率(粒度?)
以记录这些短时脉冲。 数据表/技术参考手册在描述计数器的特性时使用术语"持续"、但它们假定器件可以感应到一定的最短持续时间。

您能否帮助解释一下(如何?) BQ35100捕获这些电流突发?

4uA 电流的精度是多少?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我认为这可能是重复的帖子: e2e.ti.com/.../971444

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、

    实际上、这是同一个客户。 您可以立即关闭此 TT。

    谢谢!

    艺术