This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:对于26S BMS、我是否可以使用1个 BQ76952和1个 BQ76942?

Guru**** 2560150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972019/bq76952-can-i-use-1-nos-of-bq76952-1-nos-of-bq76942-for-a-26s-bms

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942TIDA-01093

过去几天、我一直在 BQ76952上工作、根据我的要求、我需要制作一个25S BMS、因此我决定 BQ76952是我的最佳选择、但组合 BQ76952的2个 NOS  是很好的、即使它变成了32S BMS、因为我只需要25S BMS 我是否可以使用 BQ76952   和  BQ76942的1个 NOS 、以便实现所需的输出、即25S BMS。 告诉我是否可以这样做? 如果是,请告诉我如何做?