请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5180 团队、
您能帮助回答我客户的以下问题:
我们希望以几乎相同的方式使用 LM5180、如数据表第30页所示。 相同的器件。 下面的设计要求24V 电压为100mA、5V 电压为300mA。 我们的设计在每个电源轨上需要180mA 的最小输出电流。 如果我在5V 输出上使用的电流较小,这是否意味着我将在24V 输出上有更多的可用电流(共享总输出功率?)? FWiw,Quickstart Calculator 电子表格不会显示每个电压轨的180mA 配置的任何错误,这意味着它是可以的。
但是,数据表还列出了用于计算 Iout (max)的公式#13,该公式是用于调用“过流模式”的电流限制。 可能我使用了错误的值,但我计算的最大输出电流为大约280mA (24V 输出)和167mA (5V 输出)。 后一个数字与我有关,因为它低于我们的180mA 要求。
有人能告诉我我们的配置是否符合我们的180mA 需求? 如果不是、我们需要进行哪些更改? 谢谢!
谢谢
Viktorija