This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:在最小输出电压和最大输出电压之间动态更改输出电压:使用跟踪与 FB?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54622, TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972152/tps54620-change-vout-dynamically-between-vout-min-and-vout-max-use-tracking-vs-fb

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件:TPS54622TPS54824

团队、

用例是在运行时更改 Vout (以具有与实验室电源类似的行为、并随时间选择特定的 Vout 值)。

-Track 和 FB 是否允许在运行时在 Vout 最小值和 Vout 最大值之间更改 Vout?
-是否最好为此使用跟踪或 FB 引脚? 使用其中一个之间有何差异?

我们是否有 DCDC 能够通过跟踪在最大输出电压为8V @ 5A 的0V/A 之间更改输出电压?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    我认为使用跟踪引脚可能是更简单的解决方案、但如果使用该引脚、需要注意一些权衡因素。

    1. SS/TRK 引脚和稳压器 FB 电压之间存在一些偏移(典型值30mV)、因此输出电压调节的精度略低。
    2. SS/TRK 引脚需要高于1.4V、最坏情况下 PWRGD 引脚才能变为高电平。
    3. 当 SS/TRK 电压接近0.8V 时、SS/TRK 与 FB 电压之间存在拐点。 此转换发生在 SS/TRK 上的~0.7V 至~1.1V 之间。 我在数据表的下面的波形中指出了这一点。 如果这是一个问题、TPS54622 (或更新的 TPS54824)将具有更陡的拐点。

    我认为这些器件是唯一具有跟踪功能以满足此要求的器件。 因此、通过 FB 引脚执行此操作的另一个优势是它可以实现一些额外的解决方案。 然而、此应用开始限制可使用器件的另一个要求是8V 输出。

    SS/TRK 引脚将满足此处的需求、还是需要通过 FB 引脚执行某些操作?