请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS549B22 主题中讨论的其他器件: TPS549D22
您好!
对于引脚27数据表、请指定 不在549B22和549C22上连接。
此外、549B22数据表 中的引脚26、6和7未连接。
549B22 EVM 布局中的这些引脚悬空。
这些引脚必须保持悬空、还是可以连接到相邻的引脚?
这个问题 与549B22和549C22这两个版本(引脚6、7和26)的同一 PCB 上的嵌入能力和布局(引脚27)相关
谢谢你