This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:NC 引脚

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22, TPS549D22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972158/tps549b22-nc-pins

器件型号:TPS549B22
主题中讨论的其他器件: TPS549D22

您好!

对于引脚27数据表、请指定 不在549B22和549C22上连接。
此外、549B22数据表 中的引脚26、6和7未连接。
549B22 EVM 布局中的这些引脚悬空。

这些引脚必须保持悬空、还是可以连接到相邻的引脚?

这个问题 与549B22和549C22这两个版本(引脚6、7和26)的同一 PCB 上的嵌入能力和布局(引脚27)相关


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、在 TPS549B22上将引脚6和7连接到 SW 并将引脚26连接到 PVIN 以便与 TPS549D22进行通用布局是可以的。

    TPS549B22和 TPS549D22的引脚27应为 NC。

    此致、
    Kris