This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:适用于 LS1043A 的4.5V 输入 PMIC

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971932/tps650861-4-5vin-pmic-for-ls1043a

器件型号:TPS650861

您好!  

您是否拥有 TPS650861等 LS1043A 解决方案、 但输入电压为4.5V?  

此致、  
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按照 TPS650861产品说明书6.2.2节中的应用手册、降压控制器应能够在低至4.5V 的输入下工作。 对于这种情况、需要注意的一点是、降压1需要设置为低于5V 的输出电压、因为该电源轨只是降压电源轨、无法使用4.5V 输入提供5V 输出。  

    此致、

    Layne J