This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压转换器中电感器的纹波电流选择

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, TPS62180, TPS62184, TPS566238, TPS566231, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971823/ripple-current-selection-of-the-inductor-in-the-buck-converter

主题中讨论的其他器件:TPS62130ATPS62180TPS62184TPS566238TPS566231TPS54620

在设计降压转换器时、许多应用手册建议我们选择合适的电感、使电感纹波电流为 Iout 的20%至40%。 只是想确保数字来自什么、它是由一些数学计算得出的吗? 如果电感较大或较小、会发生什么情况? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    我在一段时间前撰写了这篇技术文章、该文章应回答您的问题:  

    让我们来看一个具体示例。  您需要哪种输入电压、输出电压和输出电流的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的回复!

    我想您已经对低功耗降压转换器有了很好的了解。

    首先、我将介绍传统应用、例如12V 输入电压、3.3V 输出电压、2-6A 输出电流、 20%至40%的纹波可确保 CCM 条件和合理的峰值电流限制。

    实际上、我以前没有考虑过低功耗降压转换 器、当我查看 TPS6213A 的数据表时、我发现有表5推荐电感。 您说它 需要选择电感以匹配稳定性补偿。 您能否帮助解释一下我们在考虑稳定性的情况下如何选择电感器? 谢谢。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    是的、您说得对、稳定性也是一项关键标准、尤其是对于 DCS 和 DCAP 等内部补偿架构而言。 TPS62130A 采用 DCS 控制架构、需要一定范围的输出电感器和输出电容器值来确保稳定性。

    6A 是否为您所查看的最大电流? 如果是、TPS62130A 可能不是一个选项、因为它可以支持高达3A 的电流。 但是、您可以在此处查看许多其他选项: https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/products.html#p238min=1.5;12&p238max=12;30&p451max=6;6&sort=p451max;desc   

    有较新的低成本器件、如 TPS566231/TPS566238。 TPS566238允许负电感器电流(请查看数据表和强制 PWM 运行)、从而允许您在整个工作范围内保持 CCM 模式。 对于固定频率峰值电流模式控制、您可以查看具有外部时钟同步功能的 TPS54620/22。 TPS62180/TPS62184等其他选项是双相器 件、可用于实现更高的输出电压精度和更高的效率、但需要额外的电感器。  

    我建议查看上面的链接、并尝试了解您的设计是否有任何其他功能要求。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、

    模块