请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54020 您好!
我们在设计中使用 TPS54020来生成1.2V 电压。
连接原理图。 请查看并告知我们每个输出的离散值是否正确。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.