主题中讨论的其他器件:DRV8320、
与 DRV8320的 µm 板一样、我们的电路板采用140 μ m (2oz)铜。 我们将 DRV8320与三个 CSD88599Q5DC 搭配使用。
µm 简化制造、最好将最小铜宽度和间距设置为250 μ m、这样一个带有厚铜的电路板。
除了在 Q5DC 封装的未使用(无连接)引脚23~26上、这一点在任何地方都可以实现。 µm 这些引脚、每个引脚和有源引脚之间只有200 μ A 的电阻。
我能否将未使用和有源引脚连接在一起(即23和1、24和11、25和12以及26和22)? 如果可能、则整个电路板具有250 µm 的线和间距。