This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610:电池检测

Guru**** 2409770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971880/bq24610-bq24610-battery-detect

器件型号:BQ24610

大家好、

我从数据表中得知、BQ24610具有电池检测功能、我在 EVM 中进行了测试。

当我仅为适配器(15V、2A)供电时、我发现 Vbat 的波形具有小于1V 的恒定电压。

这是正常的吗? 根据我的理解、下图中显示的波形应该会出现。 请详细说明此问题

BR

Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Z、

      是否启用了充电? 您是否看到 STAT1或 STAT2亮起? 您很可能处于故障状态或未启用充电。 请尽可能严格地遵循 EVM 用户指南的说明。