This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:电池反向和 Regin 最大电压

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972065/bq35100-reverse-battery-and-regin-max-voltage

器件型号:BQ35100

您好!

我在新设计中使用 BQ35100、目前有两个问题:

-该器件是否支持反向电池(1S Li-MnO2通过100欧姆电阻器连接到 BAT 输入)?

-该器件是否在 Regin 和 GE 上短期支持5V 电压? 电路板上唯一的电源是5V 升压稳压器、它最多每小时打开30mS。 我想使用相同的稳压器为 BQ35100的 LDO 供电、并启用器件(SOH 模式)、避免降低至4.5V。

谢谢、

Christof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christof、

    我认为您的两个问题的答案都是不会超过任何引脚上的绝对最大值。 如果这可能是一个问题、您应该实施一些外部反极性保护。

    此致、

    Wyatt Keller