This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:过压保护

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606, LM73605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971858/lm73606-overvoltage-protection

器件型号:LM73606
主题中讨论的其他器件: LM73605

大家好、

您能否就以下问题发表任何意见?

客户希望了解 LM73606/5在发生以下两种情况时的工作原理。 尤其是、他们担心在发生这种情况时输出电压会升高、并且器件可能会由于过压而损坏。 他们还希望了解如何防止过压。

-负载从满负载变为空载。

-负载为空载,设备已禁用。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、  

     1. 如果您的客户 想要 LM73605/6 负载瞬态性能、可参阅 LM73605/6数据表 图69-Figure.72。      在数据表中的测试条件下、6A 至10mA 的负载瞬态将产生大约+250mV 的峰值电压,μ V、这是非常正常的、不会损坏器件本身。 您的客户可以检查其电路是否可以接受性能。 他们可以选择合适的电感/输出电容器 并优化环路以获得更好的负载瞬态性能。

     2.  如果 禁用 LM73605/6、则内部高 侧 MOSFET 将不再导通。 输出电压 可能会下降很慢、但不会带来过压。

      您的客户的演示板上是否有任何问题?  它们使用自动模式还是 FPWM 模式?  我可能不太理解你的问题。 如果我误解了您的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    他们以前使用过竞争对手的器件、在我提到的情况下会出现过压问题。

    这就是他们问我们是否会发生类似的问题的原因。

    如果您没有听到、没关系。 我将再次与客户讨论。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、  

     我们的器件运行良好。  如果 需要、我们可以检查客户的设计细节 、以确保一切正常。

    BR、

    维克多