This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:支持 LiFePO4

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971891/bq2980-supporting-lifepo4

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件: BQ2970

您好!

您能否为单节电池推荐合适的保护 IC?

电池:LiFePO4、1节电池

OVP:3.7V~3.75V

电池工作范围:2V~3.65V

所需的高侧保护。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的1S 保护 IC 选项包括 BQ2970或 BQ2980。 BQ2970是一款具有低侧 FET 的更具成本效益的解决方案。 BQ2980具有高侧 FET 和感应电阻器、可提供更精确的保护。 您可以在其数据表的器件配置部分查看可用的配置。  

    我们似乎没有针对这些特定阈值的可用配置。 您将必须选择我们当前可用的最近器件。