This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75451B:更宽的温度范围

Guru**** 2550740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972016/sn75451b-wider-temp-range

器件型号:SN75451B

您好!
需要采用 SOIC 封装且具有-10°C 至70°C 更宽温度范围的 SN75451BDR 我们是否有任何引脚对引脚器件?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我们不提供采用 SOIC 封装的此器件。 我建议您使用 SN5545xx 器件、因为它们在 CDIP 封装中的-55C 至125C 范围内定义。